07.10.2017 13:12 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Also lange ist es her,.... Nun habe ich schon ein paar Tage in der Firma gearbeitet. Momentan arbeitet der Programmierer der von einer Fremdfirma bei uns unterwegs ist mit TIA V13.1 und Step 7 V 5.5. Wir haben 1500, 300 und noch einiges auch F-CPU´s (wo ich mich selbst aber noch nicht ranwage. (Soll er mal erstmal weiter machen.) Aber nun eine Frage kann ich die TIA version V13 und .1 Programme auf 14 so migrieren oder muss ich zur Version 13.1 greifen? Das war der Programmierer sich auch nicht ganz sicher. Und wenn wäre ja eine Combo Lizens Optimal, kann mir jemand da eine Raussuchen aus der Mall von Siemens ich blicke in dieser Mall null durch,.... Gruß Timo ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 09.11.2017 19:28:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.11.2017 08:46 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3813 Bewertung: (554) |
Hi, ja, lang ist´s her aber evtl. hilft Dir das hier noch weiter: V13 Projekte müssen auf V13 SP1 oder SP2 hochgerüstet werden, dann mit TIA V14 hochrüsten. Zu den Lizenzthema: Schau mal folgenden Link an. Hier wird hoffentlich alles etwas klarerer bezüglich Lizenzen... Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V11, V12 oder V13 auf das TIA Portal V14 hochzurüsten?Gruß, Towome
|
|
|
Folgen Sie uns auf