18.12.2017 16:38 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo Orhun, hast du schon einmal eine Komplettübersetzung probiert? Rechtklick auf Panel, "Kompilieren > Software (komplett)" und anschließend neu laden. Viele Grüße |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
18.12.2017 17:20 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo , ja habe es versucht, leider ohne erfolg. |
22.12.2017 08:53 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hey orhun1461, hast du den IM ordner in deinem Projekt gelöscht und anschließend neu komplett übersetzt und versucht zu laden? Steht dein Panel im StartCenter im "Transfer" mode oder lädst du das Projekt bei laufender Runtime? Wie sind deine Tansfer Einstellungen konfiguriert? "Automatic"? Wie steht es mit der Panel Software? welche hast du projektiert und welche ist aktuell drauf? |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf