05.01.2018 13:47 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
hallo Leute, Meine Frage geht Richtung HW konfig. unsere ausgesucht Hardware hat eine "Bundle - Nummer". 6ES7 654-6CP00-4GF1 - lt. Katalog mit Stahlgrundplatte, unsere aufgeschlüsselte Nummer wäre 6es7 654 -6C*00-4GF* in der HW Konfig gibt es aber nur Alu -3GF* Außerdem würde ich gerne wissen wie oder wo ich die CPU finden kann, ich habe die Aluversion genommen und es wurde automatisch eine CPu angelegt. Diese hätte ich gerne im Vorfeld beim Projektieren der Hardware ersichtlich gehabt. Vielen Dank Christoph ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 06.01.2018 11:12:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.01.2018 14:56 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Hallo CB76, beim Anlegen des PCS 7-Projketes kann man im Konfigurator die Bundle-Bestellnummern auswählen. Das System legt Dir dann alle darin enthaltene Bestandteile plus Deiner zusätzlichen Auswahl, z. B. wieviel CPs, welche CPs, automatisch an. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf