11.02.2018 17:01 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe ein ähnliches Projekt vor mit dem einzigen unterschied dass bei mir die Volumenzählung mittels Hub einen Zylinders von statten geht, die Hubfrequenz beträgt zwischen 2 und 55 Hüben pro minute mit einem Hubvolumen von 1,2 L welches ich als literwert pro minute auf dem TDE anzeigen lassen möchte. Das schwierige dabei ist momentan dass sich die hubfrequenz innerhalb einer minute in dem genannten spielraum ändern kann. Wie sollte ich die Artihmetische Anweisung berechnnen? gruß Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Fuego12 am: 11.02.2018 17:01:54Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.02.2018 08:33:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.02.2018 17:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4075)
|
Hier mal ein Vorschlag. Es wir die Zeit zwischen 2 Hüben gemessen und daraus die Literzahl pro Minute errechnet. DateianhangSchaltplan1.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.02.2018 12:39 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, hier mal das Programm, Startbedingung ist I1 und zähler läuft im moment über I3, gruß DateianhangKP90.zip (56 Downloads) |
13.02.2018 13:13 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich hab das Programm zwar nicht weiter getestet, aber die Hubanzeige müsste nun funktionieren. Das Problem war der Enable-Eingang an der Arithmetik, den du mit dem Ausgang des Schwellwertschalters verbunden hast. Für eine kontinuierliche Berechnung brauchst du ein Dauer-1-Signal. Die Anzeige macht bei der Einstellung natürlich 12,05 l/min-Sprünge. Besser wäre, die Torzeit des Schwellwertschalters z.B. auf 10s zu erhöhen, dann sind es nur noch 1,205 l/min-Sprünge. Da du dann nicht mit 120.5 multiplizieren kannst, musst du mit 241 multiplizieren und wieder durch 2 dividieren und das Komma passend setzen. M.f.G. Scorp DateianhangKP90a.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 13.02.2018 13:13:59 |
|
Folgen Sie uns auf