18.06.2018 08:51 | |
Beiträge: 67 Bewertung: (1) |
Serwus zusammen, ich hätte noch eine Frage dazu
Das ist mir auch neu - wieder was gelernt Meine Frage dazu wäre, ob ich das "EON Bit" auch bei eigenen Bausteinen (FC/'FB) beeinflussen kann oder nur bei mathematischen Funktionen (oder evtl. auch andere Funktionen?) Ich habe das mal kurz probiert mit einen eigenen, vermute aber dass es nicht funktioniert. Gruß Bengei ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.06.2018 10:23:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.06.2018 17:14 | |
Beigetreten: 25.04.2017 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 424 Bewertung: (66) |
Hallo, soweit ich weiß, kannst du das ENO bedingt beeinflussen. Schau doch einfach im Handbuch nach: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755202/94801896459 |
Best Regards, |
|
20.06.2018 07:51 | |
Beigetreten: 01.06.2011 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (4) |
Hi, in SCL kannst du das Schlüsselwort "ENO" verwenden. z.B.: ENO := TRUE; |
Folgen Sie uns auf