30.05.2016 07:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal ein Lösungsansatz auf Basis des von ixo65 vorgeschlagenen Schwellwertschalters. Die vom Eingang (muß I3-I6 sein) erfassten Impulse werden den Schwellwertschalter übergeben. Dieser gibt die IImpulszahl pro Sekunde als Analogwert an die Arithmetik weiter. Durch die Multiplikation mit 60 ergibt das den engezeigten Wert Imp./min. Wieviel Liter oder welcher Weg das am Ende ist, kann im Arithmetikbaustein eingestellt werden. Im Forum finden sich aber auch andere, vielleicht genauere Methoden. Der User Betel hat sich damit sehr ausführlich befasst. Die Erfassung von Impulsen von Energiezählern und die Auswertung des S0-Bus entsprechen ja genau so der Problemstellung. Hier hilft die Suchfunktion ! DateianhangLiter pro min.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf