27.04.2015 19:44 | |
Beigetreten: 23.02.2015 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo Ich habe mich mit meiner Logo oba6 12/24RC an einem Programm versucht. Das läuft auch soweit ganz gut. Komme aber nicht mehr weiter da mir die Erfahren dazu fehlt zum Programieren. Ich hoffe jemand kann sich das mal ansehen und das ergänzen was fehlt. Zum Programbeschreibeung es sind 2 Pumpensystheme mit Druckkesel Pumpensysteme 1 Starttaster I16 drücken. Der Kompressor Q1 soll erst über einen Bypass anlaufen über Q4 (3 Wegeventil) das wird nach wenigen Sekunden geschlossen und soll mit den Werten von 5 bis 0,85 bar einen Vorratsbehälter aufdrücken. Auf den Behälter sitzt ein Digitalmanometer der mit der Logo verbunden ist über AI3. Damit der Kompressor nicht dauernd an und abschaltet wird er durch eine Nachlaufzeit verhindert Im Baustein B091. Druckwerte werden auf dem Display der Logo angezeigt. Pumpensysteme 2 Die Druckerhöhungspumpe Q5 startet auch in einem Bypass über Q6 (3 Wegeventil) und wird auch in wenigen Sekunden auf Druck geschaltet. Bei der Druckschaltung wir zeitgleich über Q11 der Vorratsbehälter von Q1 (Pumpensysteme 1) über ein weitere Ventil geöffnet zum Ansaugen der Luft für die Druckerhöhung. Die Drückerhöhungspumpe füllt auch einen Behälter auf dem einem Digitalen Manometer sitzt der mit der Logo AI3 verbunden ist. Druckwerte werden auf dem Display der Logo ebenfalls angezeigt. Das Programm läuft solange weiter (beide Pumpensysteme) bis 1,5 bar erreicht sind im Behälter der Druckpumpe dann geht alles aus. Kompressor Q5 und Druckerhöhungspumpe Q1 mit den 3 Wegeventilen usw. Nun wird manuell Luft entnommen aus dem Druckerhöhungsbehälter. Das alles geht auch schon so weit. Keine änderung nötig ! Nur soll das bei unterschreiten von 1.0 bar vom der Druckerhöhungsbehälter wieder alles von neuem beginnen. Solange bis ich es mit Programm Stopp beende Taster I17 ansonsten soll es immer so weiterlaufen. Programm im Anhang Beschreibeung ist nochmal notiert dort. DateianhangForum Plan kompressor.zip (38 Downloads) |
28.04.2015 21:51 | |
Beigetreten: 23.02.2015 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Habe mal was auf euern anraten was geändert. Habe i16 und I17 mit dem RS etwas umfunktioniert könnte es aber auch ganz weglassen und das Programm über die Freigabe unterbrechen als Start/Stop Ersatz mit der Druckpumpe und dem Kompressor. DateianhangForum Plan kompressor 2.zip (15 Downloads) |
28.04.2015 21:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.01.2021 Beiträge: 20959 Bewertung:
|
Funktioniert denn das Programm jetzt so wie es soll? |
29.04.2015 05:09 | |
Beigetreten: 23.02.2015 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Nun das wird sich heute Abend zeigen wenn ich es real Teste werde. |
29.04.2015 20:28 | |
Beigetreten: 23.02.2015 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Habe deine Tip berücksichtig und behoben. Funktioniert soweit bis zum Punkt nach dem Wieder einschalten vom AI4 B037 Aus 85. Die Druckpumpe läuft nur im Bypass ohne das Saugventil zu öffnen damit greift nach ablauf der der Zeit vom B097 eine Sicherheitschutz der alles wieder abschaltet bzw.beendet. Das könnte man beheben wie ich finde. Wenn er nur beim wieder Einschaltet (mit Bypass) aus dem wert AI4 B037 Aus 85 das immer ausführen würde dann würde alles zu meiner Zufriedenheit laufen. Kann mir dabei jemand helfen bitte ? Programm ist im Anhang DateianhangForum Plan kompressor 2.zip (24 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 29.04.2015 20:31:15 |
|
Folgen Sie uns auf