01.12.2015 12:43 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Wäre froh wenn Ihr mir ein Beispiel geben könnt |
01.12.2015 13:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066) |
So könnte man es auch lösen. |
01.12.2015 13:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066) |
Wenn du wirklich nur einen Impuls brauchst, welcher zeitverzögert weitergegeben wird, dann ist deine Schaltung schon korrekt. Das Problem ist nur: Der gebildete Impuls dauert nur einen Zyklus und der Ausgang wird nicht sauber durchschalten. Deshalb würde ich an deiner Stelle die einfache Einschaltverzögerung in deinem Beispiel durch eine kombinierte Ein-/Ausschaltverzögerung ersetzen. DateianhangSchaltplan1.zip (35 Downloads) |
Folgen Sie uns auf