Industry Online Support
Technical Forum
17.05.2013 15:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Geh mal auf diese Seite! https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR#Upgrades |
23.05.2013 08:22 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe nun erfolgreich auf V7 upgegraded. Nun habe ich das Programm entsprechend angepasst, und es wäre so wie ich es haben will, aber ich bekomme es nicht auf das Modul geladen. Ich habe hier eine Logo12/24RCo mit 0BA6 und ein TD 0BA0, und bekomme die Meldung: B031 [Meldetext] Der E/A-Zustandsname verweist auf eine nicht unterstützte Quelle. Wenn ich die E/A Anweisungen für B31 rausnehme, kommt die gleiche Meldung, nur mit einem anderen Meldetext-Baustein. Was läuft hier falsch ? Vielen Dank DateianhangHz_Steuerung_v14_4_out.zip (65 Downloads) |
23.05.2013 14:04 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Mahlzeit. Ich habe nun mal den Q5 anstatt dem Merker 2 verwendet, und es funktioniert nun. Habe extra keinen Ausgang verwendet, weil die eh schon rar sind....und ich doch nur noch einige DM8-230V Module habe, und keine 24V Versionen ####### Was noch auffällt: Die Cursortasten funktionieren nicht für Verwendung alsEingänge. ich habe auch mal die Cursor links, rechts usw. getestet, auch im Online-Modus mit aktivierter "Brille" weden sie nicht angezeit, wenn sie gedrückt werden. Kann man da noch was machen ? Ich habe vorerst dann die Funktionstaste F4 verwendet, und die andere Fuktion dann mit einer Einschaltverzögerung gemacht.... DateianhangHz_Steuerung_v15_4_out.zip (69 Downloads) |
23.05.2013 16:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Wenn du die Pfeiltasten nutzen willst, mußt du immer ESC mit drücken! Sollte dann funzen! |
Folgen Sie uns auf