02.11.2018 20:37 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Habe folgendes Problem: Möchte den Sollwert einer Temperaturmessung (Analogkomparator) über VM im Webserver darstellen. Habe die VM-Zuordnung des Komparators richtig eingestellt, doch das Resultat auf dem Webserver ist 65458 statt 78. Habe die VM-Adresse 30 gewählt (unsigned / °C). Beil. das kleine Programm zur Info DateianhangBeispiel.zip (36 Downloads) |
02.11.2018 21:09 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
..das war nur ein rauskopierter Ausschnitt. Habe auf "signed" umgestellt, nun funktionierts - Danke. Was genau ist mit signed/unsigned gemeint? |
Folgen Sie uns auf