16.11.2018 08:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe auf einem Field PG Step 7 und WinCC V15 installiert und dafür habe ich auch eine Lizenz. Wenn ich nun die Trial Version Step 7 und WinCC V15.1 runterlade, benötige ich dann auch eine update Lizenz auf V15.1, oder versteht sich das wie ein Service Pack bei Step7 Klassik? Würde ich dann hier downloaden und dann einfach über die V15 drüber installieren? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761045 Gruß Eleu |
02.03.2019 09:24 | |
Beigetreten: 10.01.2019 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Gilt dies auch für V15.1 Safety? |
04.03.2019 05:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 22364 Bewertung: (3011)
|
Hallo, ja gilt auch für das safety Paket. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.03.2020 10:39 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 22364 Bewertung: (3011)
|
Hi, parallel. Wie jede Hauptversion.
Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf