02.01.2019 11:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4203)
|
Ist die LOGO! direkt mit dem Repeater verbunden oder über das TDE? |
02.01.2019 11:21 | |
Beigetreten: 31.03.2015 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Die Logo hängt am TDE und das TDE am Repeater. Das ist aber schon immer so und hat ja auch funktioniert. |
02.01.2019 12:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4203)
|
Hast du im Router DHCP aktiviert? |
Folgen Sie uns auf