19.03.2019 19:33 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 03.01.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Hallo! Wie mach ich das am besten in die andere Richtung? Zum Beispiel 419 entsprechen 6 Stunden 59 Minuten Einfach Dividieren geht ja leider nicht... Schon langsam steh ich an mit meinem Denken, Viele Grüsse ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.03.2019 07:30:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.03.2019 20:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Hallo Sierra83, im Anhang mal eine mögliche Lösung. In den Parameter V1 von B001 werden die Gesamtminuten geschrieben. Wenn die Anzahl der Gesamtminuten gleich/größer 30 ist, werden 30 abgezogen, da die LOGO! auf der Teilung bei Integer ab- bwz. aufrundet. In B004 stehen die Stunden und in B006 die Minuten. DateianhangGesamtminuten_splitten_in_Stunden_und_Minuten_0BA8.Standard.zip (120 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 19.03.2019 20:26:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf