28.07.2019 11:19 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, [snip] Weiß einer zufällig, wie man die 4 Cursor-Tasten auf der LOGO bedienen muß, wenn diese etwas im Programm auslösen sollen. In der Simulation geht das immer, aber auf der LOGO nicht. In der Anleitung zu dem Cursortasten steht: "...Wenn Sie z.B. ESC und eine der Cursortasten auf dem LOGO! TDE oder auf der LOGO! drücken, wird ein einzelner Eingang für eine Cursortaste aktiviert." Wenn ich das mache passiert nix dergleichen. Wie kann man in diesem Forum eigentlich ein neues Thema erstellen, denn diese Frage läuft nicht mehr unter "Verständnis Netzwerkprojekt" ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/29/2019 06:14:13Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/29/2019 06:14:33Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/29/2019 06:15:10Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
28.07.2019 12:04 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hab ich gemacht, funzt aber nicht. Muß ich außer ESC sonst noch was aktivieren? Ausgangssituation im Display ist die Anzeige von Uhrzeit und Datum, nicht blinkend, da über online-Einstellung bereits aktualisiert. Hab in das Programm "onlinetest" mal sowas eingefügt und angehangen, die alternativ zur Verfügung stehende Aktivierung über I5 funzt. (1x tippen = an, nochmal tippen =aus) DateianhangOnlinetest.zip (154 Downloads) |
28.07.2019 14:07 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, also bei mir funzt es nur in der Simulation, nicht an der LOGO. |
28.07.2019 14:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Hier mal ein ganz einfaches Testprogramm. Es enthält einen Meldetext, welcher nur Datum und Uhrzeit anzeigt. Den 4 Cursortasten sind 4 Ausgänge zugeordnet. DateianhangC-Tasten_Test.zip (357 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf