15.10.2019 12:33 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Moin, mein Problem scheint irgendwie zu dem Thema zu passen: Habe TIA Portal V13 und möchte ein Programm auf eine CPU S7 1200 und ein HMI KTP400 spielen. Die CPU ist noch unbespielt. PC und CPU mit LAN verbunden und versucht mich zu verbinden. Das klappt aber nicht, weder erweitertes Laden noch Online verbinden. Bei "Erreichbare Teilnehmer" suchen bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Es wurden keine erreichbaren Teilnehmer gefunden". Also mal ein älteres Programm von Memory Card in die CPU gespielt. Das funktioniert, nun kann ich auch das aktuelle Programm mit TIA ("Laden in Gerät") auf die CPU übertragen. (Warscheinlich da mit einspielen per Memory Card auch die CPU ihre programmierte IP-Adresse bekommen hat.) Wenn ich nun aber wieder versuche "Erreichbare Teilnehmer" zu suchen bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie vorher. "Online Verbinden" funktioniert und ich kann die Zustände der Ein und Ausgänge anzeigen lassen. WARUM funktioniert nun aber "Erreichbare Teilnehmer" nicht? Dadurch kann ich nun das HMI nicht finden und bespielen. Ich habe den Eindruck das es irgendwas mit TIA Portal zu tun hat (in Verbindung mit automatischen Windows Update???) Wenn ich das richtig Verstanden habe läuft die Firewall bei uns über das Netzwerk, also dürfte die doch nicht eingreifen wenn ich die CPU direkt mit Kabel am PC anschließe? Habe ich schon getestet ein Programm mit LOGOsoft auf eine Logo8 mit LAN zu spielen. Das funktioniert. Langsam schwirrt mit der Kopf und ich habe keine Idee mehr, vielleicht hat hier noch einer eine Idee? Gruß Johannes ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/16/2019 08:37:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.10.2019 08:42 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 22372 Bewertung: (3015)
|
Hi, Windows selber hat eine Firewall , die könnte hier zuschlagen. Oder auch eine andere Security SW, welche setzt ihr da ein (kaspersky oder ähnliches) du könntest es mal mit PRONETA versuchen, wenn das auch nicht geht liegt es zumindest nicht an TIA. Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 10/16/2019 08:43:17 |
|
Folgen Sie uns auf