26.01.2020 20:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Hallo Tha_Master, zuerst einmal willkommen im Forum. Da du keine Angaben zu Hysteresen gemacht hast, habe ich dir erst einmal ein Beispiel erstellt, welches genau bei den angegebenen Werten schaltet. DateianhangSollwert_0BA8.Standard.zip (112 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.01.2020 20:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 2174 Bewertung: (95) |
Hallo Tha_Master, Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Man kann nach Deiner Beschreibung den Bereich über 10°C und unter 5°C vom Sollwert auch mit Schwellwertschalter umsetzen. mfG DateianhangSollwert V01.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.01.2020 21:50 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich gelobe Besserung |
Folgen Sie uns auf