05.06.2020 12:43 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 2194 Bewertung: (98) |
Hallo hywerk, Willkommen im Forum
Du beschreibst im ersten Teil nichts anderes als eine BCD-Decodierung. Die Signalvarianten aus den drei Digitaleingängen werden in 7 Möglichkeiten zerlegt. Diese codierst Du dann für die Muxer, in denen die gewünschten Werte hinterlegt sind und führst die Ausgänge dann über eine arithmetische Anweisung zusammen. Eine Beispiel dazu füge ich bei mfG Ella_68 DateianhangBCD zu Analog.zip (171 Downloads) |
05.06.2020 12:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33009 Bewertung: (4079)
|
Das ist nichts anderes wie in meinem Beispiel, nur mit unnötig viel Blöcken. |
05.06.2020 13:20 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hilfreich wäre vielleicht noch meine angehängte Version mit 2 Multiplexern, um alle Werte beliebig vorzugeben, siehe auch Kommentare im Programm. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogmultiplexer1.zip (198 Downloads) |
05.06.2020 13:43 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Vielen Dank für Eure schnelle und super Hilfe... bin erstaunt wie schnell das ging... Denke das wird so funktionieren... Danke nochmals... |
Folgen Sie uns auf