08.03.2021 13:35 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hi, mich würde auch interessieren, ob OPC UA über den CP1243-1 funktioniert. Habe ein ähnliches Problem. Gruß |
09.03.2021 14:56 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 1460 Bewertung: (263) |
Hallo, bei der CPU-1200 ist der OPC UA Server laut FAQ (PDF) nur über die integrierte Schnittstelle erreichbar. Bei der CPU-1500 bestehen Abhängigkeiten zwischen Firmware auf CPU und Firmware auf CP, andernfalls ist es auch hier nicht möglich. Auch ist im V16 Handbuch hier nur der Fall für die CPU-1500 beschrieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei der CPU-1200 generell nur über die integrierte Schnittstelle funktioniert. OPC UA-Server von S7-1200 CPUs-> PDF 3.2 Zugang zum OPC UA-Server Zugang zu OPC UA-ApplikationenViele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf