04.03.2021 20:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Da bei mir noch eine alte 0BA5 in der Ecke rumliegt, habe ich diese mal angeschlossen. Bei mir ist die serielle Schnittstelle für die Kommunikation zur LOGO! die COM5. Wie im Video zu sehen ist, funktioniert alles mit LSC V8.3: Dateianhang0BA5.zip (235 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/04/2021 20:51:14Anhang |
|
04.03.2021 21:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Du gibst zu wenig Infos bekannt. Welches Kabel hast du? Das RS232-Kabel oder das USB-Kabel? |
04.03.2021 21:26 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ich habe mir dieses Kabel gekauft |
04.03.2021 21:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Nein, da ist nichts mitgekommen, ich habe von einer "Treiber CD" ehrlichgesagt noch nie etwas gehört. Müsste man sich diese zuerst kaufen? |
04.03.2021 21:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Außerdem steht da auch noch, das Windows 8 und 10 nicht unterstützt werden ... |
Folgen Sie uns auf