25.02.2012 02:47 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Mir ist eben durch eine Fachzeitschrift eine idee gekommen die ich versucht habe umzusetzen. Im Greenhouse bereich wird gerne mit 26h Zyklen gearbeitet. 15 h Hell / 11 h Dunkel. Hat was mit der Einleitung der Blüte bei Zierpflanzen zu tun. Gemacht habe ich die Schaltung mit Impulsgebern weil sich das mit der ZSU Funktion der LOGO nicht so recht realiesieren lässt. Im anhang mein Versuch als datei Mein Problem ist das bei Stromausfall die impulszeit, je nach einstellung, nicht weiter zählt oder zurückgesetzt wird. beides ist doof weil man so den Blütezyklus versemmelt. Dateianhang26stunden zyklus.zip (105 Downloads) |
25.02.2012 12:05 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo moscito, ich habe Dir mal eine Schaltung zusammen gestrickt. Nach einem Stromausfall kannst Du mit Taste 2 die Uhrzeit wieder "syncronisieren". Gruß Tom Dateianhang26stunden.zip (87 Downloads) |
25.02.2012 14:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Es handelt sich doch immer um den gleichen Zyklus!? |
25.02.2012 15:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Ich nochmal! Ich hab mal ein Progi angehängt, bei dem 8 Wochenschaltuhren zu jeder vollen Stunde einen Impuls an zwei V/R-Zähler abgeben. Der erste Zähler schaltet bei 15 (15h) aus und somit auch den Ausgang ab. Der zweite Zähler zählt bis 26 hoch und löst dann den reset für alle Zähler aus. da sowohl die Zähler als auch die Schaltuhren remanent sind, geht der Impuls nur verloren, wenn der Stromausfall genau während der vollen Stunde stattfindet, oder länger als eine Stunde dauert. Mann kann natürlich auch noch acht Uhren dazu programmieren und zu jeder halben Stunde einen Impuls auslösen. Vielleicht fällt mir noch eine Überwachungslösung ein. Bei einer S7 wäre das kein Problem. Dateianhang26h-Zyklus.zip (84 Downloads) |
25.02.2012 17:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Aller guten Dinge sind drei! Ich habe mir jetzt eine Überwachung einfallen lassen, die zumindest einen Netzausfall innerhalb der einen Stunde erkennt. Dazu wird eine Rampe von 0-3600 (Ausgangswert 1000) in Schritten von einer Sekunde hochgezählt. Mit jedem Stundenimpuls wird die Rampe auf 0 zurückgesetzt. Fällt jetzt der Strom aus, wird die Rampe ebenfalls zurückgesetzt und erreicht somit nicht bis zum nächsten Stundenimpuls den Wert von 3600. Die Zeit bis der wert erreicht wird, wird dabei von einer Stopuhr in Minuten erfasst. Erreicht die Stopuhr einen über B019 einstellbaren Wert, so wird ein Alarmausgang geschaltet. Gleichzeitig wird der Zeitfehler in Minuten als Meldetext ausgegeben. Mit I1 kann der Zeitfehler resetet werden und über I2 kann ein fehlender Stundenimpuls gesetzt, oder der Zeitwert eingestellt werden. Die Synchronüberwachung läuft vom ersten Stundenimpuls nach Netzein oder einer manuellen Zähleränderung. Auf Grund der Stopuhr läuft das Progi nur auf der 0BA7. Die Stopuhr kann aber auch anders realisiert werden. Wie ein fehlender Stundenimpuls erkannt wird werde ich noch überlegen. Würde ja schon über die Stopuhr funktionieren wenn die Abweichung in der Summe größer als 3600s ist, würde aber dennoch nicht den fehlenden Impuls bei Stromausfall zur oder über die volle Stunde erkennen. Dateianhang26h-Zyklus 2.zip (78 Downloads) |
25.02.2012 17:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Manchmal hilft es ja wenn man von der Leitung geht! Habe jetzt die Impulsüberwachung noch angehängt. Dazu wird ein V/R-Zähler im Minutentakt hochgezählt und durch den Stundentakt resetet. Erreicht der Zähler einen Wert von 61, ist klar das der Reset gefehlt hat und es wird autom ein Impuls ausgegeben um den Zähler anzugleichen. Dateianhang26h-Zyklus 3.zip (81 Downloads) |
26.02.2012 19:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Bei längerem Testlauf habe ich noch einen kleinen Fehler in der Impulsüberwachung gefunden und verbessert! Im Anhang die überarbeitete Fassung! Sorry, aber der Einschaltwert in B019 muß noch auf 3590 geändert werden. Dateianhang26h-Zyklus 3.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.02.2012 22:01Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.02.2012 21:58Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.02.2012 19:55 |
|
Folgen Sie uns auf