16.08.2021 11:23 | |
Beigetreten: 22.01.2021 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich muss nun meine TIA-Welt an eine GLT über BACNet verbinden. Dies scheint ja nun über den SIMATIC PN/BACNet Link zu funktionieren. [snip] 2.: Die Anzahl der Datenpunkte ist auf 1000 DP beschränkt. Wenn ich nun mehr Datenpunkte übertragen möchte, muss ich dann mehrere Dieser Geräte einsetzen? Was bedeutet ein Datenpunkt? Ein Analogwert einspricht einen Datenpunkt und ein digitaler Eingang entspricht ebenfalls einem Datenpunkt? Vielen Dank. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/16/2021 11:33:07Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
Folgen Sie uns auf