Industry Online Support
Technical Forum
29.07.2009 15:31 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Michel, nun, da ich mich in SINAUT nicht so doll auskenne hab ich eine nette Kollegin gefragt die sich sehr gut darin auskennt und sie hat mir diese Tipps für Dich gegeben: 1) Muss ich beide CPUs in einem Projekt anlegen? Wenn ja was muss alles getan werden um auf beide CPUs zugreifen zu können (MPI-Adressen)? A: Beide CPUen müssen im gleichen Projekt sein. Wegen des Zugriffs über MPI sind Wir aber nicht ganz schlüssig was Du meinst. Wenn es hier um PG Routing geht solltest Du mal das Handbuch SINAUT ST7 lesen, ganz besonders den Band 2 im Kapitel 5. Hier der Link dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24619519 2) Wenn ich dann auf beide CPUs ein Programm aufgespielt habe muss ich eine Standleitung in NetPRO anlegen? A: Wenn Du keine Standleitung hast.. brauchst Du auch keine zu projektieren in NetPro. Du verwendest, soweit ich das verstehe, Ethernet, wenn beide TIM3V-IE im gleichen Subnetz am gleichen Ethernet sind ist keine Standleitung zu projektieren. 3) Welche Einstellungen sind in der Sinaut-Software notwendig. A: Im SINAUT ST7 Projektierungstool muß man das Projekt öffnen und die Verbindung mit einem rechten Mausklick auf die verfügbaren Verbindungen im Projekt übernehmen. Anschließend muß in der Teilnehmerverwaltung übersetzt und damit die Systemdatenbausteine generiert werden. Abschließend muß das Projekt aus dem SIMATIC Manager heraus in die CPUen geladen werden. Allgemein würde ich Dir aber vorschlagen die in der Quick Start CD verarbeiteten SINAUT Beispiele durchzugehen. Die Quickstart CD findest Du unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22340652 Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf