11.01.2012 13:06 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
So, ich habe das mal versucht. Das Problem das ich jetzt noch habe ist: Mal schauen ob ich es richtig beschreiben kann. Wenn der Zeitparameter abläuft bzw. kurz vorm Ende ist und ich dann drei mal Taste erkennt er evtl. nur zwei Tastungen und beginnt von vorne und hat in der neuen Messung eine Tastung gemessen. Dies geschieht immer kurz vor ablauf der Zeitparameter Zeit. Ist es möglich die Messung des Zeitparameter´s erst beim ersten Tasten zu starten ? Oder ist das was ich gemacht habe völlig falsch. Anbei mein Versuch. DateianhangTaster 3x.zip (111 Downloads) |
11.01.2012 13:20 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo Hasenhirn, teste doch mal die folgende Schaltung. Leider nur als Screenshot, aber gut kommentiert, dass du es leicht nachbauen kannst.. |
11.01.2012 14:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, der vorhergehende Lösungsvorschlag ist nur funktionssicher, wenn I1 KEINE weiteren Aufgaben/Funktionen hat bzw. auslösen soll! Auch ist aus Sicht der Bedienung eine Reaktion auf ein "Loslassen" des Tasters I1 i. A. ungünstig (feeling). Deshalb seht euch mal meinen Entwurf im Dateianhang an: DT_time und n lassen sich an die Anwendung anpassen und die Ergebnissignale weiterverwenden. Insbesondere kannbei Erkennung eines (mehr als DT_time andauernden) Tasterimpulses dessen (Gesamt-)Dauer (zum Dimmen) ausgewertet werden. Dimm-Schaltungen auf Basis von Tasterauswertungen mit Mehrfachfunktion habe ich im Forum bereits vor einiger Zeit vorgestellt (eine habe ich mal in den Dateianhang dazugepackt)... MfG Betel DateianhangDEMO_single_and_multi_tab_detection_abgesichert.zip (147 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.01.2012 17:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So schwer ist das doch nicht! Hatte es erst mit dem Schwellwertschalter programmiert. Das hat aber für deine Anwendung eine kleine Tücke. Hab dir jetzt mal ein Progi mit Zähler angehängt. Dateianhang3 mal tasten.zip (140 Downloads) |
11.01.2012 17:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! Hab es mal ohne Impulsgeber programmiert, so das es zu keiner Überschneidung kommt, sondern immer die Zeit ab dem ersten Tastendruck läuft! Es geht auch ohne M1,B3 u. B5! Einfach B004 mit dem Reseteingang des Zählers verbinden und negieren! Dateianhang3 mal tasten 2.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 11.01.2012 17:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf