12.09.2011 08:16 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen. ich habe eine Anlage zu programmieren, in der 3 OP's (Profibusadresse 3, 4 und 5) an einer redundanten CPU (Profibusadresse 2) hängen. 1. Auf den OPs sollen in Abhängigkeit ihrer Profibusadresse nur bestimmte Funktionen sichtbar bzw. bedienbar sein. Gibt es so eine Möglichkeit überhaupt? Wenn ja, wie wird soetwas realisiert. Ich habe mal eine PDF der Busübersicht angefügt. Bus 1 und Bus 2 sind redundant, Bus 3 und 4 gehen zur übergeordneten Steuerung, und Bus 5 ist für die drei OPs zuständig. Je nachdem, welche CPU gerade die aktive CPU ist, wird der entsprechenede Repeater eingeschaltet und somit ist es eine lockere Verbindung (es ist eine Verbindung projektiert mit "Baugruppenträger = 0"). 2. Ich habe auf dem Statusbild eine Art Livebeat angezeigt. Da wechselt ein + mit einem x. Sieht damit aus, als drehe sich das Zeichen im Kreis. Daran sehe ich, dass eine Verbindung besteht. Aktuell sehe ich das aber nur an dem OP mit der Profibusadresse 3. bei den anderen OPs steht das immer auf +. Hat jemand da ne Idee? DateianhangBusübersicht.pdf (114 Downloads) |
12.09.2011 09:56 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, zu 1.)Vielleicht kann dir dieser Beitrag weiterhelfen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35508221 Zu 2.) Den Beitrag zur Lebensbitüberwachunghabe ich im Netz gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35538370 Gruß Tweety |
16.09.2011 15:24 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
Sicher "kostet" mich das nichts. Aber eleganter wäre das schon, wenn man die Profibus Adresse auslesen könnte. Hat jemand Anderes noch eine Idee dazu ??? |
Folgen Sie uns auf