Industry Online Support
Technical Forum
06.03.2008 22:43 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo freud, also solange die Bausteine nicht programmiert sind, läuft gar nix. Erst wenn der CP das erste Mal über die Bausteine mit seiner CPU kommuniziert kriegt er die Datenlängen mit die er hat. Also unbedingt Bausteine programmieren. Hier der passende FAQ dazu. CP 342-5 -- Warum geht mein CP 342-5 als DP-Master oder DP-Slave nicht in den Datentransfer, obwohl sich die CPU in RUN befindet? Was ich auf die Schnelle noch gefunden habe ist dieses Beispiel: DP-Kopplung CP 342-5 (Slave) und S7-300/400 (Master) mit STEP 7 V5.1 Viel Erfolg Sabine |
07.03.2008 19:39 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Hallo Sabine, vielen Dank für deine Hilfe. Deine Tips haben mir echt weitergeholfen. Gruß freud |
Folgen Sie uns auf