11.03.2017 13:17 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
Ja das habe ich schon getestet, bei dieser Lösung erfolgt die Kommunikation mit SMS . Schön were es übers Internet. |
11.03.2017 13:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Wie sind denn die Entfernungen zwischen den Modulen? |
11.03.2017 18:43 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
5Km bzw. 2Km |
12.03.2017 16:40 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
An so einen Modem habe ich auch gedacht aber da ist das Problem mit der IP Adresse eine SIM mit Statischer IP ist nicht zu bekommen. (In Italien) |
Folgen Sie uns auf