01.08.2011 22:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Es ist richtig, daß man 0..20mA parametrieren kann. Die Software erkennt aber nicht, welche Basis- oder Erweiterungsmodule genutzt werden. Z.B. kann man eine 230V Logo nehmen, welche keine eigenen AI's hat und so wäre also AI1/AI2 das erste analoge Erweiterungsmodul, z.B. ein AM2 mit 0..10V/0..20mA. Auf den Basis-Modulen mit eigenen AI's steht es ja auch auf dem Gehäuse... 0..10V. Aber evtl. hilt dir der Beitrag etwas weiter?! |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 01.08.2011 22:07 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf