04.08.2016 18:29 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Der Grund ist ganz einfach, die AQ's sind Spannungsausgänge 0...10V und keine Stromausgänge! Ciao Stefan |
05.08.2016 08:06 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo :)
Das Programm hab ich noch nicht groß angefangen. Wollte erstmal testen ob ich das mit den Signal vervielfältigen hinbekomme. Deswegen sind in dem Programm bisher nur der eine Eingang und die 2 Ausgänge. Gruß Censhock edit: okay ich bin dein depp....habs hinbekommen :) Habe direkt auf den Schrauben am Ausgang gemessen da noch nichts angeschlossen ist. Hätte mal die Schrauben zudrehen müssen damit es Kontakt mit dem Ausgang gibt... Funktioniert nun so wie ich es haben will :) Trotzdem danke :) Gruß Censhock DateianhangProgramm 4-20mA.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Censhock am: 05.08.2016 09:39:59 |
|
Folgen Sie uns auf