04.11.2014 14:13 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Welche Logo hast du denn? nicht alle haben 4 analoge Eingänge |
04.11.2014 14:21 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja das Poti ist zu groß - nur wie gesagt an den Eingängen AI1 und AI2 kann ich die Werte beobachten wenn ich dran drehe, an den AI3 und AI4 nicht... Anbei das Programm... Gibt es denn eine Möglichkeit eine Logo auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen bzw. kann ich die Parametrierung an einer Logo ohne Display irgendwie anders vornehmen? LogoSoft sagt mir ja bei jedem Upload dass die Parametrierung in Programm und Logo nicht übereinstimmt, obwohl ich das ja einstelle (siehe Programm) @e-bastler: es ist eine neue 0BA8 ohne Display... eine genaue Nummer habe ich im Moment nicht zur Hand - ich dachte alle neuen 0BA8 haben 4 analoge Eingänge?
DateianhangSchaltplan1.zip (202 Downloads) |
Folgen Sie uns auf