07.12.2010 15:13 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Mh, also der TOF funktioniert ja so, dass die Zeit erst anfängt zu laufen, wenn das IN-Signal weg ist. Sobald das IN-Signal wieder aufgeschalten wird, steht der Timer wieder auf 0. Der Ausgang Q geht erst aus, wenn die Zeit abgelaufen ist. Also wenn ich dich richtig verstehe. Dein Startsignal geht aus, der erste Timer läuft hoch, der Ausgang Q wird nach der abgelaufenen Zeit auf "0" gesetzt. Dann läuft der zweite Timer runter, usw. Ist dein Startsignal, warum auch immer, jetzt plötzlich wieder da, sollen alle Timer aufhören, ihren aktuellen Job zu verrichten? Mit anderen Worten. Der Ausgang Q das ersten Timers geht ja dann wieder an, und alle anderen Q's sollen auch wieder angehen, weil die ja mit den Eingängen der Timer verbunden sind. Schau mal ob der Ansatz im Anhang für die brauchbar ist. Gruss DateianhangForum_Test.zip (170 Downloads) |
Folgen Sie uns auf