Industry Online Support
Technical Forum
28.12.2010 23:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was soll den die Logo mit dem Motor machen.... links rechts -Lauf ? Mußt etwas genauer werden. Denn die von dir verlinkte Skizze ist eine MOS-FET -Schaltung, dient unter anderem auch zur Regelung der Drehzahl.... Bei einfachem links rechts -Lauf : Eingang 1 -> Ausgang 1 -> Relais 1 = Motor links Eingang 2 -> Ausgang 2 -> Relais 2 = Motor rechts Man sollte eine gegenseitige Verriegelung einsetzen, damit man nicht beide Laufrichtungen gleichzeitig betätigen kann. Evtl. noch eine kurze "Pause" damit der Motor erstmal auslaufen kann, bevor die andere Richtung angewählt werden kann. Im Anhang eine einfachste Form des links rechts -Lauf.... DateianhangAusbaufaehig.zip (303 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 28.12.2010 23:10 |
|
29.12.2010 17:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Such mal hier im Forum nach TD Menü , Betel hat 3 Menü's für das TD programmiert. Das kannst du dir dann anpassen. |
31.08.2015 11:23 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von reform wurde in ein separates Thema mit dem Titel Linearmotor steuern gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf