26.02.2011 10:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. "Die Ausgangsspannung wird von Gerät generiert" heißt: die 24V die an L+ liegen werden, einfach gesagt, nur weiter an die Ausgänge Q1... gegeben. Bei M ist es genauso, muß aber nicht zwingend an der Logo angeschlossen werden. Man kann genauso das M der Spannungsquelle (welche auch die Logo versorgt !!) nutzen. Noch eine Ergänzung: Falls mehrere Netzteile genutzt werden, Masse verbinden, damit das Potential gleich ist ! Man kann bei Transistorausgängen keine andere Spannung oder unterschiedliche Spannung anklemmen bzw schalten. Dazu bitte Relais-Module nutzen. Solche Info's findet man aber auch im Handbuch, mit Bildern. Deine Ventile könntest du auch mit der Relais-Version schalten. Würde ohnehin Relais für die Ventile einsetzen, weil so ein Magnetventil (je nach Größe) schnell mal über 0.3A zieht! Wenn schnelle Schaltzeiten gefordert werden, kann man auch Halbleiterrelais einsetzen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 26.02.2011 10:42 |
|
07.01.2018 22:03 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Meinst du das das nach 6 Jahren noch jemanden interessiert? |
Folgen Sie uns auf