10.11.2011 12:56 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe 2 CPU317F-2 PN/DP Best.Nr. 6ES7 317-2FK14-0AB0 mit FW 3.2.3. Es tritt bei Übertragen von HW folgendes Problem auf. Ereignis 18 von 41: Ereignis-ID 16# 4550 DEFEKT: Interner Systemfehler Nicht anwenderrelevant (Z1): e801 Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern) Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT interner Fehler, kommendes Ereignis 00:38:15.305 01.01.1994 (Kodierung: 16# 4550 FF4D 0050 E801 0000 0000) Ich habe schon mit 2 CPU und 3 MMC den gleichen Fehler.
In Anhang ist ein Auszug des Diagnosepuffers. Was kann es sein? Ich bedanke mich in Voraus! DateianhangDiagnose.zip (161 Downloads) |
10.11.2011 14:39 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo step up, so wie es aussieht gibt es für die Baugruppe wohl eine neuere Firmware. Betriebssystem-Updates für CPU 317F-2 PN/DP (6ES7317-2FK14-0AB0)Die würde ich auf alle Fälle mal draufspielen. Kannst uns bezüglich des Ergebnisses ja auf dem Laufenden halten. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf