31.08.2009 13:02 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Wenn du einen Einphasenmotor an dein FU anschließt muss gezwungenermaßen eine Phase in der Luft hängen. Ich denke nicht, dass der FU das zulässt. |
Zuletzt bearbeitet von: johnhenri am: 31.08.2009 16:04 |
|
31.08.2009 18:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Johnhenri hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Einphasige Motore gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Pauschal zu sagen, ob ein Anschluß an einen FU möglich ist, ist daher schwer. Beim Tip mit dem abgeklemmten Kondensator hätte ichdie Befürchtung, das dann die Hilfswicklung eine zu hohe Spannung erfährt. Evt. einen Widerstand in Reihe schalten? |
14.09.2009 09:44 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, schau Dir mal den FAQ zum Thema an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1467840 |
Folgen Sie uns auf