11.01.2007 13:51 | |
Beigetreten: 17.10.2006 Letzter Bes: 25.11.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie kann ich die Archivierung einer Variablen von der Steuerung aus Starten und Stoppen? Ich möchte nähmlich den Wert eines Prozessdruckes archivieren, aber nur, wenn die entsprechende Pumpe läuft, sonst nicht. Der Erfassungszyklus kann dabei ruhig fest sein. Ich möchte damit verhindern, daß ich mir ein Archiv mit Werten vollschreibe, die Ich garnicht brauche. Wer hat eine Idee?? Vielen Dank im Voraus! MfG joas@se-haupt.de[:)] |
11.01.2007 15:48 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, per script-Funktion StartSequenceLog / StopLogging könnte das klappen. Mehr Info dazu findest Du in der WinCC flexible Hilfe. nemo |
Folgen Sie uns auf