30.08.2017 16:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Feines Tool, und nach der Anleitung von ixo65 auch schnell eingerichtet. Im Gegensatz zum Siemens Webserver kann ich jetzt benutzerdefinierte Screens erstellen. Und darüber Werte anzeigen, hoch-/runterzählen, durch Konstanten per Mausklick ersetzen, oder zur Tastatureingabe auffordern. Auch beschreibt das UserManual, wie man einem Button erklärt, dass er eine auf der Festplatte liegende EXE ausführen soll. Und das die Telegram-/und Excel-Report-Funktionen wohl nur lesen können. Einzig die Wertzuweisung (der Tags) aus einer Datei heraus ist mir unklar. Gibt's hier noch einen Trick? |
Zuletzt bearbeitet von: logo_acht am: 30.08.2017 17:01:22 |
|
30.08.2017 19:59 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Was vieleicht funktionieren könnte ist über Modbus die Daten in die Logo zu bekommen. Für den PC könnte man evtl etwas mit Profilab Expert machen, das eine Datei über Modbus in die Logo geschickt wird. Ich hab allerdings mit Modbus noch nie etwas zu tun gehabt, ist daher nur so eine Idee |
07.09.2017 12:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Fazit: Werde das Projekt mit einem Arduino, statt mit der LOGO umsetzen.
In seiner Antwort beschreibt er wie man, mit Hilfe eines Rezeptes, eine SQL-Datenbank erstellt. Die Lösung könnte dann also so aussehen: Warenwirtschaftsprogramm exportiert Daten in csv-Sheet --> SQL-Datenbank von TeslaSCADA holt sich, wenn getriggert, Daten aus csv-Sheet -> TeslaSCADA überschreibt VM-Variablen der LOGO -> LOGO nutzt VM-Variablen im Projekt und schaltet die Ausgänge entsprechend. Das sind ne Menge Köche, die sich alle erstmal verständigen können müssen. Mein ursprüngliches Ziel, nämlich die Umsetzung mit Siemens-Tools, liese sich wohl mit einem Siemens OPC-Server umsetzen. Sofern ich das richtig verstanden habe, benötigt man für einen SNMP OPC Server Hardware, auf welcher der Server dann läuft. So zum Beispiel eine S7. Aber mit einer S7 die LOGO zu steuert ist ja auch quatsch. Dabei könnte die Umsetzung mit einer LOGO so einfach sein. Ganz ohne zusätzliche Hardware und Programme. Die Grundlage ist mit dem Webserver-Zugriff bereits geschaffen. Einer VM-Variable Zeile und Spalte zuweisen, Trigger definieren, fertig. Seis drum, in C sind dann halt keine Grenzen gesetzt. Lediglich die Relais muss ich noch zufügen. Wobeis ja selbst hierfür schon fertige Lösungen gibt. Trotzdem lieben Dank für alle Antworten! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf