07.09.2017 12:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Fazit: Werde das Projekt mit einem Arduino, statt mit der LOGO umsetzen.
In seiner Antwort beschreibt er wie man, mit Hilfe eines Rezeptes, eine SQL-Datenbank erstellt. Die Lösung könnte dann also so aussehen: Warenwirtschaftsprogramm exportiert Daten in csv-Sheet --> SQL-Datenbank von TeslaSCADA holt sich, wenn getriggert, Daten aus csv-Sheet -> TeslaSCADA überschreibt VM-Variablen der LOGO -> LOGO nutzt VM-Variablen im Projekt und schaltet die Ausgänge entsprechend. Das sind ne Menge Köche, die sich alle erstmal verständigen können müssen. Mein ursprüngliches Ziel, nämlich die Umsetzung mit Siemens-Tools, liese sich wohl mit einem Siemens OPC-Server umsetzen. Sofern ich das richtig verstanden habe, benötigt man für einen SNMP OPC Server Hardware, auf welcher der Server dann läuft. So zum Beispiel eine S7. Aber mit einer S7 die LOGO zu steuert ist ja auch quatsch. Dabei könnte die Umsetzung mit einer LOGO so einfach sein. Ganz ohne zusätzliche Hardware und Programme. Die Grundlage ist mit dem Webserver-Zugriff bereits geschaffen. Einer VM-Variable Zeile und Spalte zuweisen, Trigger definieren, fertig. Seis drum, in C sind dann halt keine Grenzen gesetzt. Lediglich die Relais muss ich noch zufügen. Wobeis ja selbst hierfür schon fertige Lösungen gibt. Trotzdem lieben Dank für alle Antworten! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf