16.09.2012 17:12 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176)
|
Hi Du hast dir was vorgenommen. Du scheinst wenig Erfahrungen hierzu zu haben. Welche HMI (MMC103, PCU...) Welche HMI-Version (Softwarestand) Welche NCU-Version (Firmware) Welcher Maschinenhersteller. Wichtig: Läuft die alte NCU noch ? Wegen der aktuellen Datensicherung. Hast du eine aktuelle Datensicherung ? (MMC, PLC, NC, Hochrüstungsarchiv) Hast du eine NC-Datensicherung mit den Änderungsstand gemacht. (Sicherung nur der geänderten Daten, abweichend von den Grund-Maschinendaten) Hast du eine Step7 Programmierumgebung. (Software, Programmieradapter) Hast du eine DVD mit den PLC-Base Programmen falls notwendig. >laut Auftraggeber ist die alte PCMCIA Karte zu verwenden, also mit alter Systemsoftware. Hat der eine Ahnung davon, ob das überhaupt möglich ist ? Grundsätzlich entscheidest DU, was benötigt wird. Auch du haftest für den TUN. So ein NC-Maschine hat schon enorme Kräfte, die im Fehlerfall Maschinenbruch, Verletzungen und sogar Tod herbeiführen können. Der Staatsanwald wir bei Todesfall deine Befähigungen überprüfen. Da wäre es schon Sinnvoll, wenn du wenigstens einige Schulungen hättest. Also hier die Hilfestellungen. Hier ist zwar eine 810D-Steuerung. Aber vieles ist gültig. CCU1 --> CCU3 tauschen 810D Beachte auch die Sicherheitsinfos von mir. Viel Glück Gruß Karl |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf