17.05.2017 09:11 | |
Beigetreten: 29.07.2011 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 34 Bewertung: (3) |
Hallo, wenn der Zugriff über /Channel/State/totalParts[u<Bereichsindex>] nicht zum Erfolg führt kannst du Versuchen über den Diagnose mit "NCDDE Trace " Frage: Wo finde ich die Maske des Werkstückzählers? |
18.05.2017 08:10 | |
Beigetreten: 29.07.2011 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 34 Bewertung: (3) |
Hallo, das ist kein Standardbild (von Siemens) sondern ein herstellerspezifisches Bild (von Gildemeister) Falls das so ist muß der Code (ASCII-Datei) für dieses Bild auf der Maschine im Bereich Datenhaltung (F:\DH) liegen und kannst darin nachschauen wo diese Daten abgelegt sind (vermutlich PLC). Alternativ bleibt immer noch die Möglichkeit über den NCDDE-Trace herauszufinden auf welche Items das Bild zugreift. |
Folgen Sie uns auf