18.09.2014 14:44 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
wir nutzen seit kurzem ein CAD/CAM System, um auch komplexere Teile auf unserem Bohrwerk bearbeiten zu können. Steuerung: SINUMERIK 840D SL mit PCU50 und HMI Advanced. Beim Abarbeiten des Programmes kommt es zum STOP mit der Fehlermeldung: 10751 "Kanal 1 Satz 1684 Kollisionsgefahr bei Werkzeugradiuskorrektur Als Abhilfe wird in der Diagnoseanleitung empfohlen, das MD20240 (Anzahl der überblickten Verfahrsätze) zu erhöhen. Standardwert ist 3, wir haben schrittweise bis auf 20 !!! erhöht, der Fehler kommt immer noch. Auszug aus dem NC Programm: N1659 G1 X117.316 Z42.505 ... Ich habe zwar die Maschine Projektiert und geplant und zusammen mit einem SIEMENS Inbetriebnehmer zum Laufen gebracht, aber hier bin ich jetzt etwas ratlos DateianhangGZTT-300-004.MPF - Editor.pdf (138 Downloads) |
Folgen Sie uns auf