14.10.2009 14:58 | |
Beigetreten: 21.09.2009 Letzter Bes: 10.03.2011 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo SPS freunde Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich folgende Aufgabe wo ich überhaupt nicht weiß wo ich anfangen kann. DB14 befüllt nur die Maschine 1, den Rest leider nicht. Zweck diese Aufgabe ist dass ,die DB14 die Maschine 1,2,3,4,5 befüllt, so können diese Daten durch MCIS-Base abgeholt werden . Das ganze wird simuliert und in PLC angezeigt (Sinumerik 840D SL) Das Problem ist, dass der Simulator nur eine Maschine simuliert. wie kann ich die weitere Maschinen simulieren? Es Kamm eine Idee bei mir als eine Lösungsmöglichkeit, diese DB14 zu klonen (4 DBs klone, für die 4 Maschinen) und die werde ich in eine FB bearbeiten (Lade und Transfer befehle), aber der Chef wollte es so nicht haben Kann mir jemanden vielleicht bitte sagen wie ich überhaupt anfangen kann. ? Dateianhangübersicht der linie.pdf (29 Downloads) |
16.10.2009 13:40 | |
Beigetreten: 21.09.2009 Letzter Bes: 10.03.2011 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo Mpeine Meine Aufgabe ist die Datenübertragung zu projektierend. kurze Erläuterung des ablauf: Im Step7 befüllt ein DB14 die Maschine 1 und die Aufgabe ist die anderen Maschinen in eine Linie virtuell simulieren zu können, so dass die anderen Maschinen auch vom selben DB14 befüllt werden sollen.Die Daten werden durch MSIC zu einen Simatic IT geliefert und gespeichert (anhang Nr. 1). Habe ein bisschen nachrecherchiert, und bin zu folgende Ergebnis gekommen: Für maschine 1 (Das selbe gilt für maschine 2,3,4,5) 1 .Ein neue DB legen und ZB DB201(dies ist ein Klon von DB14) dann kopiere ich die DB201 zu DB14 (mit BLOCK_MOVE SFC20). PS: Das schreiben diese DB14 erfolgt in FB113 und dort werden paar Positionen diese DB14 bearbeitet für hochgezählt ZB: L db14.dbd32 >> L 1 >> +D>> T db14.dbd32 und die Simulation erfolgt durch ein Leseflag( DB14.DBW0) , in diese FB113 ist ein Timer und der setzt diese Flag in 10 Sekunden zwischen 0 und 1 und so werden die Daten abgeholt und im PLC angezeigt 2 .Leseflag (DB14.DBW0) setzen =0 >> PMT liest dann DB14.DBW0=1 3. ANHANG 2 . Ich weiß nicht ob was ich jetzt mache richtig ist oder nicht, und falls ja habe momentan Probleme mit der leseflag und für Nummer 3 ich weiß nicht genau wie ich das machen kann. MFG Samuel DateianhangAnhang 1+2 .pdf (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf