18.12.2012 23:37 | |
Beigetreten: 05.06.2008 Letzter Bes: 18.10.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo Über Ergänzungen Korrekturen und Verbesserungsvorschläge freue ich mich und werde diese versuchen umzusetzen. DateianhangLOGO.zip (541 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich10 Benutzer |
19.12.2012 23:07 | |
Beigetreten: 05.06.2008 Letzter Bes: 18.10.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo Gio Dieses Script kann benutzt werden um die Logo zu starten, zu stoppen oder den aktuellen Stand auszulesen. Ich lese die Daten jede Minute aus und schreibe diese in eine MySQL Datenbank. Desweiteren habe ich auf meiner Intranetseite verschiedene Übersichtsseiten wo ich sehe welche Ausgänege der Logo Aktiv sind oder mit wieviel % der FU die Pumpe ansteuert und wie hoch der Druck ist. Dieses Script ist zum loggen der Daten. DieKommunikation mit der LOGO, sprich per Mausklick etwas auslösen, wird noch etwas dauern, da ich mit libnodave http://sourceforge.net/projects/libnodave/noch kämpfediese in PHP einzubinden. Ich stehe mit JAVA auf Kriegsfuß und löse meine meisten sachen mit PHP da diese auf vielen kostenlosen OS laufen und auch auf Microcomputer wie ein Rasperry PI. Grüße sendet Marc Tobien |
Folgen Sie uns auf