Industry Online Support
Technical Forum
18.01.2008 22:13 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, die Software ist nun Online unter "http://logo2modbus.berlios.de". Doku folgt noch. Viel Spaß Gruß Caesarlu40 |
07.03.2008 00:30 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
die Verbindung geht über das Standard Logokabel (COm-Schnittstelle) |
07.03.2008 22:05 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Das ist LOGO! aber welche Verbindungsart in WinCC Flex. oder vieleicht ein Beispiel. Danke |
17.05.2008 16:22 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Hat keiner Antwort, oder was??? |
17.05.2008 17:19 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Vermutlich willst du die Einstellungen in WinCC Flex haben. Verbindung hinzufügen: - Modicon MODBUS TCP/IP - ONLINE Ein - Schnittstelle Ethernet - Typ Bediengerät IP - Steuerung: CPU-Typ: Compact, Quantum, Momentum - Server 127.0.0.1 - Adresse dezentraler SLAVE: 255 - Port: 502 Ansonsten schick mir eine private Nachricht viel Erfolg DateianhangHC_WFLEX.zip (685 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: caesarlu40 am: 17.05.2008 17:20 |
|
Folgen Sie uns auf