21.12.2012 22:41 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hier ist das Programm im Anhang, im Datenlog sind die Werte die ich mitloggen möchte.... Die Zeit der Ausschaltverzögerung würde ich gerne in min:sec ausgewertet bekommen wenn das ginge..... Zum Test einfach den Eingang I2 bestätigen, danach zählt eine Verzögerung 7sec ab und danach wird eine Zeit ablaufen die bis zur betätigung des Eingang I2 zählen tut..... Bei jedem drücken von I2 wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt und beginnt von vorne..... Ich benötige die Zeit von B025 die vor dem Rücksetzen abgelaufen ist..... VG
DateianhangTest.lsc.zip (61 Downloads) |
23.12.2012 18:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So schwer ist das nicht zu lösen, aber vielleicht ist dir aufgefallen, das es auf Weihnachten zugeht. In dieser Zeit hat man für gewöhnlich auch mal private Sorgen und kann sich nicht sofort um jedes Anliegen in diesem Forum kümmern! Anbei aber mal ein Lösungsvorschlag. Mit jedem Öffnen von I2 wird der Wert von B006 geloggt. Dieser Entspricht der abgelaufenen Zeit von B025! DateianhangTimerlogg.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf