Industry Online Support
Technical Forum
02.04.2013 16:01 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, gemäß der Onlinehilfe ist die SFC12 zum Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves/PROFINET IO-Devices und nicht anwendbar auf PROFIBUS PA-Feldgeräte. Anbei noch ein FAQ zur Information: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19730984 Mit freundlichem Gruß Cicero |
04.04.2013 08:02 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Information. Welche Möglichkeit habe ich dann, dies zu tun ? Nach abziehen des Steckers = Busfehler und Stop Grüße Kanightlife |
04.04.2013 12:37 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (44) |
Den (PA) Teilnehmerzu deaktivieren ist meines Wissens im laufenden Betrieb nicht möglich. Wenn du 'nur' das Stoppen der CPU verhindern willst, dann hilft das Einfügen des richtigen OBs.Da solltest du dann aber auch abfragen, ob nicht gerade eine komplett andere Station sich klammheimlich verabschieden will. OB83 ist der richtige, wenn es um Ziehen und Stecken geht. In Sachen OB: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32160968 Grüße, Fafner |
Zuletzt bearbeitet von: Fafner am: 04.04.2013 12:38Best Regards, |
|
06.04.2013 10:12 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wie kommst du auf PA? Bitte wie weiter oben schon vorgeschlagen wurde, folgende (beide) Links lesen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19730984 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574 Für Neueinsteiger ist insbesondere der 2te Link Pflichtlektüre. |
Folgen Sie uns auf