17.07.2019 07:08 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 3130 Bewertung: (489) |
Hallo Lucas, bei den CPUs der neuen Generation (S7-1200/S7-1500) gibt es den sogenannten optimierten Bausteinzugriff. In diesem Fall ist keine absolute Adressierung möglich. Für eine absolute Adressierung ist der Bausteinzugriff zu ändern. Dies führt allerdings zu einer höheren Zugriffszeit. Informationen zum optimierten Zugriff bei STEP7 V13 gibt es im Kapitel Bausteine mit optimiertem Zugriff des Handbuchs. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2019 08:01 | |
Beigetreten: 27.06.2019 Letzter Bes: 07.02.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Wunderbar, danke dir!! |
Folgen Sie uns auf