16.05.2017 15:26 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 03.01.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Nachdem keine Preisklasse genannt wurde, kann ich nur diesen Sensor empfehlen. Habe von dieser Sorte schon einige verbaut, sind sehr zuverlässig und einfach zu konfigurieren. Einzigen Mankos:
Kommt darauf an was gemessen werden soll, ansonsten könnte man noch mit Ultraschallsensoren arbeiten, diese funktionieren auch nicht schlecht, haben aber eine große Streuung. Der Laser misst nur an einem Punkt. Seilmessungen wie Ixo schon erwähnte sind sehr präzise, nur auf das gespannte Seil muss Acht gegeben werden. Wenn man daran hängen bleibt, darf man es nicht "schnalzen" lassen. Ich hoffe "schnalzen" ist in Deutschland ein gebräuchliches Wort Mfg Sierra edit: Link hat nicht funktioniert |
Zuletzt bearbeitet von: Sierra83 am: 16.05.2017 15:29:00 |
|
17.05.2017 19:41 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Ja nur die Preise sind mein ich bei IFM teurer bzw Autosen billiger |
Folgen Sie uns auf