24.02.2014 18:25 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Möglicherweise über eine Tabelle? Ansonsten eine 1200er einsetzen, diese ist ungefähr gleichteuer aber deutlich leistungsfähiger. |
24.02.2014 21:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, das sehe ich aber anders, denn mit meinem EXCEL-Tool zur Polynomregression ist eine angenäherte Berechnung möglich.... Weche Anzahl an Nachkommastellen haben die Eingangswerte x? Soll das Ergebnis in RAD oder Winkelgrad berechnet werden? Ergebnis mit Anzahl an Nachkommastellen? maximaler Fehler des Ergebniswertes? Weitere Berechnungen mit rgebniswert oder nur Anzeige? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.02.2014 21:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, also Ergebniswerte in Winkelgrad im Intervall der Funktion arcCOS [0°; 180°] sind maximal mit 2 Nachkommastellen möglich (wegen des Wertebereiches der Analogblöcke von -32768 bis 32767]. Näherungslösungen mit einer mittleren Standardabweichung von kleiner 0,5° sind möglich...Mehr dazu demnächst... Welche "Weiterberechnungen sind den angedacht? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.02.2014 18:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Seilbahnfreak, hier nun Lösungskonzepte und -vorschläge zur näherungsweisen Berechnung von arccos(x) im Intervall [-1,000; 1,000] in Winkelgrad, also in das Intervall [0,0; 180,0] (auch nach Anpassung der Eingangsdaten y=f(x) in RAD möglich). Mit der LOGO! wären max. 2 Nachkommastellen für den Ergebniswert machbar (drei in keinem Falle wegen des Wertebereiches der LOGO!-Analogblöcke). a) Auf Basis der im Forum von mir veröffentlichten EXCEL-Tools (Link siehe unten) lassen sich Lösungen erarbeiten. Vorschläge dazu enthält die EXCEL-Datei im Dateianhang (Ergänzend habe ich noch die wichtigsten Infos zum Tool und der Umsetzung in eine LOGO!-Schaltung, wie sie hier im Forum von mir eingestellt wurden, beigefügt). MfG DateianhangPolynomRegressionDynamisch_LOGO_V4 (arccos).zip (248 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf