Industry Online Support
Technical Forum
28.06.2007 10:45 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, hattest Du ev. vorher eine andere Version des Acrobat Reader? nemo |
03.07.2007 08:44 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (50) |
Hallo Haouseman, der Hund ist vermutlich im Leerzeichen von "Program Files" zu suchen. Zwei Lösungen kann ich dir anbieten: 1. Die PDF-Datei in ein Verzeichnis ohne Leerzeichen kopieren, ansonsten muss der Pfad in Anführungszeichen stehen. Da kannst du z.B. auch in der Kommnadozeileausprobieren (z.B. mit dir "C:\Program Files\*.*") Ohne Anführungszeichen sucht Windows im Verzeichnis C:\Program und interpretiert Files als Option. 2. Mit dem Script "ShellExecute.fct" (siehe Anhang) musst du nur die anzuzeigende Datei (z.B. "C:\\temp\\test.pdf") und die Fenstergröße (z.B. SW_MAXIMIZE) übergeben. Dann sucht Windows selber, welches Programm dazu passt. Die Regeln für Leerzeichen in Pfaden gelten aber auch hier! Das ist vor allem gut, wenn derReader auf verschiedenen Rechneren in verschiedenen Verzeichnissen liegt. 3. Mit dem Script "getassociatedapp.fct" bekommst du zu einem Dateinamen den Pfad der verknüpften Anwendung zurück. Cookie. Dateianhangscripte.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf