17.02.2015 18:06 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Nein. |
17.02.2015 19:58 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Welche CPU verwendest du? |
18.02.2015 09:53 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Nein. Bei smybolischer Programmierung mit optimierten Bausteinen gibt es keine absoluten Adressen mehr, wie man sie von früher kennt. Die 1500 übernimmt die Adressierung intern für sich selbst. Das hat den Vorteil, dass sie performanter arbeiten kann. Ziel ist es, Objektorientiert und Symbolisch zu denken. Also z.B. mit eigenen PLC-Datentypen, die man sich komplett an der Bausteinschnittstelle übergibt, ohne das Bitgepopel mit Pointern anfangen zu müssen. Das ist aber leider, je nach Anforderung, mehr oder weniger schwierig. Also je nachdem, was du machen willst, musst du entweder weg von der absoluten Denkweise und dir was neues einfallen lassen. Vielleicht unter zu Hilfenahme einer der zahlreichen Links zum Thema Migration und des Programmierleitfadens. https://support.industry.siemens.com/cs/ch/de/view/56314851
Oder, wenn du keine Performanceprobleme hast, kannst du dir durchaus auch einen Baustein mit Standardzugriff anlegen und dort wieder absolut und mit Pointer rumwurschteln, wie man es früher von der 300 kennt. Bedenke aber, dass dann wie gesagt, die Performance in die Knie geht.
|
Folgen Sie uns auf